欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

喷砂(表面调整)

  • 2023.01.30 17:27:27
  • 米思米
  • 2283

 从本期讲座开始,对各种表面调整方法做具体说明。

 首先,喷砂法是一种通过在材料表面喷洒或抛撒磨料进行研磨的方法,其中包含在空气中喷洒磨料的干式法和使用含有磨料的液体介质的湿式法两种工艺方法。这两种工艺方法都可以获得无方向性的研磨表面。
 在这些情况下所使用的磨料包括沙子(硅砂、氧化铝砂等)、粗砂(钢材等的破片)、铁粉(还原铁粉)、切丝(切断的钢丝)、高硬度钢砂砾等。
干式喷砂法系统示例如【图1】所示。

                                              喷砂(表面调整)

 将产品放在加工舱室中,让喷枪口与金属表面保持适当的距离,然后喷吹磨料。完成工作后的磨料被送到旋风分离器,可重复使用的磨料会被重复使用。而被破坏变为粉末状的磨料,以及从加工对象上被切削下来的粉末等通过袋装过滤器收集。加工舱室是一个由钢板制成的密闭房间,喷枪通常是被固定在一个位置。正面有玻璃窗和2个橡胶手套孔,操作者将手伸入手套,在握住产品的同时操作脚踏阀进行作业。
 除了像这样利用压缩空气的能量从喷枪喷射磨料外,干式法中还包括使用如同板式风车一样的叶片来抛射磨料的方法。这种方法可用于加工无法放入加工舱室的大型产品。

 湿式法是以实现比干法更轻度的切削为目的,载运液体使用水,水中加入表面活性剂以及防锈剂、清洁剂、光亮剂等,然后让氧化铝和硅石粉等悬浮其中形成悬浊液。利用压缩空气实现液体喷射。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities